结果:找到"石英晶振 晶振",相关内容322条
- YXC晶振32.768KHz石英振荡器,封装3225,应用于3D打印机
- 3D打印机又称三维打印机(3DP),是一种累积制造技术,即快速成形技术的一种机器,它是一种数字模型文件为基础,运用特殊蜡材、粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过打印一层层的粘合材料来制造三维的物体。3D打印技术可用于珠宝,鞋类,工业设计,建筑,工程和施工(AEC),汽车,航空航天,牙科和医疗产业,教育,地理信息系统,土木工程,和许多其他领域。常常在模具制造、工业设计等领域被用于制造模型或者用于一些产品的直接制造,意味着这项技术正在普及。在3D打印过程中,对每一个细微的操作都需要进行精确控制,以确保打印出的物体与设计保持一致。晶振作为提供稳定时钟信号的装置,可以确保3D打印机在执行每一个动作时都...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,石英晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-03-27 16:27:00
- 石英晶振老化有两个主要原因
- 当购买高精度晶振时,如温补晶体振荡器(TCXO)、差分晶体振荡器(DXO),通常会出现老化率的字样。这个到底是什么意思?今天扬兴晶振原厂带大家了解晶振老化的主要原因。石英晶振老化有两个主要原因:1.晶体谐振器的频率由晶振质量决定,包括电极质量。晶振表面的污染导致质量增加,从而导致谐振器频率降低。这些污染物包括但不限于制造过程中使用的导电环氧树脂的除气作用、水蒸气和其他制造污染物。由于这些污染物是制造过程的产物,它们不受制造商采用的洁净室或层流工艺水平的影响。当在显微镜下观察时,发现石英和金属电极都是多孔的,因此可以在这些多孔腔内隐藏污染物。晶振制造商将通过利用高温真空烘烤和其他清洁工艺(如臭...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 石英晶振 晶振老化 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-11-28 11:04:00
- 小尺寸石英晶振如何生产出来?
- 小体积SMD的贴片晶振是目前市面上,最受欢迎的石英晶振产品,以前常用的49S晶振,圆柱晶振,陶瓷晶振渐渐被贴片石英晶振代替。之所以会被生产厂家们钟爱,是因为小封装的SMD晶振拥有高精度,耐高温,低负载,耐冲击性等特性,更重要的是近乎完美的符合现代高科技产品的要求。石英晶振是由水晶芯片和石英壳做成的石英晶体谐振器,俗称晶振。水晶片密度越高代表着晶体的质量越好,晶振的稳定性是石英晶振质量的首选条件。今天松季电子解析石英晶振:小体积,大制作的生产全过程。1、晶体选择:晶体分天然晶体和人工晶体。天然晶体纯度差,资源有限,而人工晶振纯度高,资源丰富,故现在生产晶振基本上多采用人工晶体。2、晶片切割:石...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 石英晶振 晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-09-29 15:40:00
- 聊一聊!晶振的结构特点
- 晶振一般由外壳、晶片、支架、电极板、引线、IC(仅晶体振荡器有)等组成。外壳材料有金属、玻璃、胶木、塑料等,外形有圆柱形、管形、长方形、正方形等多种。晶片是从一块晶体上按一定的方位角切下的薄片,可以是圆形或正方形,矩形等。按切割晶片的方位不同,可将晶片分为AT、BT、CT、DT、X、Y等多种切型。不同切型的晶片其特性也不尽相同,尤其是晶振的频率温度特性相差较大。晶片的两个对应表面上涂敷银层,由晶片支架固定并引出电极。晶片支架分为焊线式和夹紧式两种。通常,中、低频晶振采用焊线式晶片支架,而高频晶振采用夹紧式晶片支架。晶振的工作原理基于晶片的压电效应(晶片两面加上不同极性的电压时,晶片的几何尺寸...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶振结构 石英晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-07-08 11:46:00
- 冷知识科普:晶振突然坏了怎么办?
- 在使用过程中晶振突然坏了怎么办?这是许多晶振从业者不可避免接收到的客户问题,但如果说一定是质量不过关,那就有失偏颇了。比如,焊接方式错误,周围环境,温度范围,重大跌损和错误选择参数等,都有可能引起石英晶振不起振,停振,误差大及其他一些问题。以下是小扬给大家提供几点石英晶振的处理方法。大多数有用到晶振的客户,应该都遇到过晶振遇热停振这个让人无奈的问题,如果遇到这种问题,怎么办呢?不要慌,首先我们来分析下为什么会出现停振现象:晶振英文名为Crystaloscillator,它是电子产品中的重要部件,其作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,一旦工作频率不稳定就会会造成相关设备工作频率...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振石英晶振 晶振停振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-06-30 15:09:00
- 科普!最全的石英晶振发展史
- 晶振作为电子产品的重要组成部分想必大部分人对晶振了解不多那么,石英晶振的发展历史有多长?一起来看看石英晶振的发展里程碑时间线⬇#01启蒙期:技术启蒙初级产品出现1880年,居里兄弟研究石英水晶片时,发现在晶片上施加机械应力时,就会产生电荷的偏移,提出压电效应这个概念。压电效应1918年,朗之万研究了使用从石英晶体切割的板来开发用于探测潜艇的早期声纳系统。在这项工作中,朗之万使用X切割石英板来生成并检测水中的声波。1921年,卫斯理大学的凯蒂教授为石英晶体振荡器申请了专利。对于这项专利,他使用石英晶体谐振器来控制振荡器的频率,他还描述了使用石英条和板作为频率标准和滤波器。人们普遍认为,凯蒂是第...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 晶振 石英晶振 晶振发展 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-11-26 09:28:00
- 石英晶振没有信号输出怎么办?6招教你如何解决!
- 石英晶振,作为电子产品中必不可少的电子元件,日常使用过程中遇到石英晶振没有信号输出却不知从何下手解决?小扬整理相关资料给大家分享如何解决晶振没有信号输出的问题。步骤1请使用示波器或频率计测量石英晶振的两个端子输出的信号。如果没有信号输出,请按照步骤1至步骤4执行检查。如果晶体输出端(Xout)有信号输出,但输入端(Xin)没有信号输出,请按照步骤5到步骤6检査石英晶振。步骤2请卸下石英晶振并测试其频率和负载电容,以确定它们是否会使用专业测试机器振动并符合您的规格。也可以将其发送给供应商,让他们进行测试。步骤3如果发生以下任何一种情况,石英晶振不会振动,其负载电容不符合您的规格,或者当前频率与...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 石英晶振 晶振 晶振信号 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-11-12 18:25:00
- 如何测量晶体振荡器的老化?
- 什么是晶体振荡器老化?石英晶体频率在一段时间内的微小变化称为老化。每当将晶体用于应用时,总是要考虑到这种影响。衡量晶体振荡器的老化并不是一件容易的事。加速老化用于通过将设备置于较高温度并定期测量频率来测量设备的真正老化。例如,将设备在85°C下放置30天,在105°C下放置168小时,相当于在室温(即25°C)下放置一年。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶体振荡器,晶振,石英晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-09-30 09:35:00
- 石英晶体切割(二):AT切和BT切有何差别?
- 晶振的的主要频率特性取决于其内部晶体单元,然而晶体单元的特性取决于切割工艺,常见的切割工艺有AT切和BT切,这两类切割工艺之间有什么差别呢?水晶的特征晶体压电效应当对石英晶体施加压力时,石英晶体具有特征,在石英晶体板上产生电变化,相反,当向石英晶体施加电时,在石英晶体板内部发生变形。所以,这就是为什么我们称之为石英晶体的压电效应。晶体等效电路石英晶体的等效电路,是控制晶体特性和性能的基本元素。它由运动电容C1,电感L1,串联电阻R1和分流电容C0组成。前三个参数被称为石英晶体元件的“运动参数”。系列共振当晶振以串联谐振(FS)工作时,它在电路中看起来是电阻性的。因此,Fs处的阻抗接近零。在良...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 石英晶振工艺 石英晶体 晶振 晶体谐振器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-01-27 15:31:00
- 石英晶体切割(一):几种切割工艺介绍
- 所谓晶体切型,就是对晶体坐标轴某种取向的切割。石英晶片的切型有很多种,不同的切型其物理性质不同,切面的方向与主轴的夹角对其性能有重要影响,比如:频率稳定性,活性水平,Q值,温度系数等。水晶振动子的各种切断角度在为射频电路设计或其他应用定义特定晶体的规格时,通常需要定义切割的石英晶体。出现包括AT-cut,CT-cut和SC-cut在内的术语,选择正确的切割可能会对性能产生重大影响。水晶切割基本知识石英晶体结构复杂,但所有晶体都相同。相对于空白晶体的x,y和z轴,有无数种切割方法。天然石英晶体石英晶体像其他压电材料一样是各向异性的。这意味着它的许多特性(包括机械,电和光学特性)都取决于主轴。因...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 石英晶振工艺 石英晶体 晶振 晶体谐振器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-01-26 18:12:00
返回